This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905:PMIC 编程问题

Guru**** 2580445 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449843/tps6521905-pmic-programming-problem

器件型号:TPS6521905
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

你(们)好

目前、使用 TPS6521905RHBR PMIC 写入器 USB2ANY 的客户遇到以下问题:

1.你必须反复燃烧它,它偶尔会成功。

2.烧录后,请确认该值是否存在,并且读取比较是否正确。

3.但再次打开电源后无法读取刻录值(这应该是因为 TPS6521905RHBR 已激活处理器并占用了 I2C 总线)。

您能给我们一些建议或指导来澄清这个问题吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    是否可以保持 EN 引脚、以便在验证编程设置时不激活输出? 通常、它应该在一次尝试中成功刻录、因此这不是您在#1中描述的常见问题。

    此致、

    Matt