This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:原理图审阅请求

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448493/tps65185-request-for-schematics-review

器件型号:TPS65185

工具与软件:

您好、Sarah、

敬请查看下面所附的 TPS651851原理图并分享您的宝贵意见。

此致、

Monisha M.

e2e.ti.com/.../TPS651851_5F00_EPD_5F00_PMIC_5F00_08DEC2024.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monisha:  

    感谢您联系我们。  
    请参阅与原理图相关的以下注释:

    • 建议 VEE_D (C699)处的电容器为0.1uF (100nF)、而不是1uF。
      1uF 也应该没问题、但它可以降低至0.1uF

    否则、所有连接和值都看起来正常。 我还同意 原理图中为布局指南添加的 CAD 说明。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的建议、我们会进行相应更新。  

     此致、

    Monisha M.