This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29200:电池组的 OVP 和电芯平衡。

Guru**** 2555010 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448031/bq29200-ovp-and-cell-balancing-for-battery-pack

器件型号:BQ29200

工具与软件:

您好!

1) 1) BQ29200是否将支持两节串联的2.4V 锂离子电池并检测电池组的过压?  

2)它如何保护电池免受过压影响?

3) 3) OUT 引脚何时变为高电平?

4) 4)当 OUT 引脚变为高电平时、电芯平衡是否停止?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramsha、  

    我们的常规支持团队在2010年12月之前为 OOO、因此我将引导您查看数据表中我认为可以帮助您了解器件功能以及该功能如何保护电池免受过度充电情况影响的部分。  

    请参阅" 8详细概述 有关数据表中基本器件功能的信息: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq29200.pdf

    感谢您的理解。  

    此致!  

    -Luis Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramsha、

    如 Luis Torres 所述、可以通过查看数据表了解器件的工作原理。

    要回答您的第4个问题、是的、当 OUT 引脚变为高电平时、平衡将停止。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luis、你能告诉我第一个问题的答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramsha、

    如果您电池的过压是 BQ29200的过压阈值、那么它是有效的。 该器件仅关注电池电压、而不关心电池化学成分本身。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon