This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:在定制 PCB 上上传固件

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446369/bq40z80-upload-firmware-on-custom-pcb

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

工具与软件:

您好!
如果没有错、要上传代码、需要 EV2400适配器。 是否有任何其他方法可以从 EVM 中使用 MSP430 MCU 并将其编程到定制 PCB 上的 BQ40z80?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 OverAgent712、

    是的、您能够使用主机 MCU 对 BQ40z80进行编程。 我建议您阅读本文档: https://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@Adrian、

    所以我可以使用 EVM 板上的 MCU、连接具有 bq 的定制电路板并使用 bqstudio 对其进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 OverAgent712、

    我认为、如果您能够利用通信线路并将它们重定向到您的定制板、这应该是可能的。 在当前配置中、通信线路布线将连接到 EVM 上的 bq40z80。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、


    我相信 EVM 中有两个用于通信线路的引脚、我认为我们已使用跳线将其连接至我们的定制电路板、并且它们之间具有相同的接地连接、bq 在 bqStudio 中没有检测到。 对于定制板、我已连接单个电池连接器和主电源、并将唤醒引脚短接。 这不起作用。
    我遵循的步骤是否正确?
    或者我在这里遗漏了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、OverAgent、

    您能给我分享一个已标记的 EVM 原理图以及如何将其连接到定制板吗? 我更容易完全理解您所做的更改。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这些是连接到  定制 PCB 上通信线路的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 OverAgent712、

    是否通过 micro-USB 连接器为电路板上的 MSP 加电?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它是使用 micro-USB 连接器加电的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于 Adrian 今天不在办公室、请预计我们的回复会延迟。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、感谢您的通知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、OverAgent、

    感谢您的确认。 确保您没有为 EVM 板上的测量仪表供电、因为这会导致通信冲突。 确保您使用的定制电路板已正确加电。 如果您确保了所有这些、但仍然无法与器件通信、那么板载 EV2400似乎只能与 EVM 上的 IC 通信。 这只是一个重定向通信的思考过程、因为类似的事情以前从未进行过测试。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、电量监测计未通电。 定制电路板已通电、但不会再尝试并告知相关情况。  
    好的、但引脚是暴露在外的、这样我们就可以使用它们与外部测量仪表进行通信了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、OverAgent、

    在您的测试中、似乎无法与外部电量计通信、只能与 EVM 上的电量计通信。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们能够与 bqEVM 和定制电路板通信、连接松了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、OverAgent、

    很高兴听到这个消息!

    此致、

    Adrian