This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610 -欠压锁定实现

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450148/bq24610-bq24610---undervoltage-lockout-implementation

器件型号:BQ24610

工具与软件:

您好!

我正在 尝试使用 BQ24610将欠压锁定(2.5V)功能集成到锂离子电池充电器设计中。  我将使用齐纳二极管作为电压基准、并使用 LM393N 作为比较器。 我将基准电压连接到比较器的同相端子、并且计划通过电阻分压器将电池电压连接到比较器的反相输入。

我的问题是、比较器的输出是否应该连接到 BQ24610上的 CE 引脚? (根据数据表、我已经将 CE 引脚直接连接到 VREF 引脚)

注意:我正在设计单节4.2V 10A 电池充电器。 当电池电压低于2.5V 时、我不希望充电器给电池充电

期待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tee:

    是的、我建议将比较器的输出连接到 CE、以防止在电池电压低于2.5V 时为电池充电。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Christian