This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A39:由 TPS65131驱动、输出为0V

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A39, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445973/tps7a39-driven-by-tps65131-and-the-output-is-0v

器件型号:TPS7A39
主题中讨论的其他器件: TPS65131

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我使用 TPS65131产生+14V 和-14V、并使用 TPS7A39将输出电压分别降至+12V 和-12V。 每当负载连接到 TPS7A39时、输出电压就会下降至接近0V。 您可以帮助解决该问题吗?

我们使用外部电源作为 TPS7A39的输入进行了测试。 它能够为电路正确加电、但是当使用 TPS65131驱动时、输出电压在负载条件下下降。
我已尝试短接 INP1、INP2引脚和 OUTN1、OUTN2引脚、但输出没有变化。
TPS65131能否驱动 TPS7A39所需的电流? 如何检查?
此致、
TICSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、E2E 专家、

    你好。

    其他信息:

       由于尺寸限制、我使用的是电感器 XAL4030-472MEC 而不是 B82462G4472M000、这会是 问题吗?
     在连接到负载时、+14V 不会下降、而 -14V 会下降至零伏。 您能帮助我们解决 这个问题吗?
    此致、
    TICSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分享您的测试的范围、并在下面提供所需的详细信息:

    • 确认 LDO 输入和输出电容器的额定值和类型
    • 为了使启动跟踪正常运行、需要一个最小值为4.7nF 的电容器。 随着反馈电阻器和前馈电容器形成的时间常数的增加、CNR/SS 电容器的值也必须增加、启动跟踪才能正常工作

    我在这里要补充一些要点、但请知道我收到了以下信息、我需要一周时间来跟进更多信息

    BR

    Ishaan