This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10500:6年以上数据表中的电阻分压器值不正确

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430870/lmz10500-incorrect-resistor-divider-values-in-the-datasheet-for-more-than-6-years

器件型号:LMZ10500

工具与软件:

6年多以前、您获得了此器件的免费改进电阻分压器值。

我刚刚下载了最新的2023年10月的数据表、但2.5V 输出示例的给定值中仍有3.5%的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ian、

    非常感谢您的提醒。

    我已将此反馈转发给产品说明书的所有者。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6年前的答复是:

    您好、Ian、
    感谢您提供反馈和测试结果。 在更新数据表时、我们会考虑这一点。
    由于更改 RT/RB 值可能会影响环路稳定性、因此需要进行更多的测试。
    此致、
    吉米

    3年前的答复是:

    尊敬的用户:

    感谢您提供初始数据和良好提醒。

    我将分享这些信息、并 在下次数据表更新时将其考虑在内。

    再次感谢、

    Stefano

    需要多长时间???

    谁是数据表的所有者?

    我可以提供他们的联系方式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    我能理解你的沮丧。 我将与数据表所有者讨论、并让您知道结果。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ian、

    我与数据表所有者谈论过、这次更新在队列中确定了优先级。 更新将在未来两周内完成。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    又延长了4周。  没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    感谢您的提醒。

    我已经注意到了这一点。 很遗憾、DS writer 休假时间较长。 我会在他回来的时候跟进

    此致、

    Andreas。