This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:闪存转储未完成

Guru**** 2584455 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448798/bq76972-flash-dump-not-complete

器件型号:BQ76972

工具与软件:

您好!

当我使用 BQ76972的 BQ studio 1.3.127 (或1.3.111)执行闪存转储时、数据存储器仅读取为0x9327。 但是、平衡参数超出此范围、因为其中一个寄存器位于0x9342处。 这是预期结果吗? 或者如何改变此范围?  

我们的目标是能够使用 flashdump 简单地导出、然后通过简单脚本将此文件转换为.h 文件。 但是、如果此导出未完成、我们必须找到另一种方法。

我希望您能帮助我们!

此致、Robert Jan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    我建议导出.gg (csv)文件、并尝试使用该文件编写脚本。 该 GUI 最初是为 TI 的监测计设计的、监测器的团队也使用它。 遗憾的是、我们无法解决这一问题。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    与此同时、我通过更改.bqz 文件中的一些参数解决了该问题。 TI 将能够完成的操作。 现在、它正确地导出正确数量的数据。

    此致、

    Robert Jan Bout