This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628502-Q1:TPS628502-Q1

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445870/tps628502-q1-tps628502-q1

器件型号:TPS628502-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:  

我们将使用 TPS628502QDRLRQ1作为3V3-1V2的降压稳压器、电流输出负载 高达2A

驱动器元件  

根据所选的配置模式、我们观察到3种意外行为  

1-似乎启用了 SSC  

2 -频率较高(2.7MHz 与2.25MHz / 1.8MHz)  

3 -高过冲和下冲电压

您能否检查原理图和设置值、并为我们提供以下目标的良好配置和纠正值:  

-消除开关频率中的下冲和过冲(电感器)?

-了解值频率? 为什么它与预期配置2.25MHz / 1.8MHz 不同

-禁用 SSC

感谢您发送编修  

此致、  

Karim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Karim、

    如果您将68k 电阻器与 TPS628502Q 配合使用、则应自动禁用 SSC、频率将约为2.67MHz。 请参阅数据表的此部分。 频率取决于连接到 COMP/FSET 引脚的电阻器的值。 如果您在寻找2.25MHz、请相应地选择电阻器。 它大约为80k Ω。 数据表第13页的详细信息对此进行了介绍。 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps628502-q1.pdf)

    说到第二点、  

    这可能是测量问题? 您使用的是哪种探头? 建议使用类似以下内容的低电感探头:也可以参阅此应用手册(https://www.ti.com/lit/an/slva494a/slva494a.pdf)

    谢谢!

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修   

    我们遵循您的测试方法、但未看到任何结果改进  

    请在这里找到用于此测试的探头:示波器探头: Tektronix TPP0200电压探头

    您能否再次查看是否还有其他改进的可能? 示例: 探头更改、模拟?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Karim、

    您还必须关闭高带宽。 测量通道的带宽是多少?

    请检查此峰值的时序:如果这小于10ns、则就绝对最大值而言、它应该没有问题。

    谢谢!

    法尔海恩