This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:使用多个模块、每个模块有一个 BQ76952并联

Guru**** 2528040 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ77216, TIDA-010208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446183/bq76952-use-of-several-modules-each-with-one-bq76952-in-parallel

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ77216TIDA-010208

工具与软件:

我们正在计划开发可扩展的电池系统。
这‘s着我们需要一个具有14S 的"标准"模块、每个模块都具有 BQ76952。 可以说、每个模块都应该有一个从 BMS。
为了改变电池容量、我们需要并联其中1到4个模块。
现在的问题是、是否可以在并行配置中运行多个 BQ76952?
如果可能、我们需要牢记什么?

我还有一个有关您的参考设计 TIDA-010208的问题:这里为何还使用 BQ77216? BQ76952还能够触发保险丝。 换句话说、何时需要使用 BQ77216?何时可以省略?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯托弗、您好!

    我认为这两个文档也可用作参考、从而帮助您进行设计。
    1. 采用高侧 N-MOSFET 的堆叠式 BQ769x2设计注意事项
    2. 如何为高电芯数工业应用堆叠电池监测器

    从我对 TIDA-010208参考设计的观察可以看出、BQ77216被用作二级保护。 您认为 BQ76952也可以触发保险丝(如果您根据设计选择)。

    In 第1节系统说明  详细概述 它提到了该次级保护‘一个附加电路板、可以根据实际需求轻松删除和添加、因此如果您不希望次级保护器 IC 提供的其他功能、可以选择将其删除。

     它的"需要"取决于系统要求和用户所关注的。  In 第2.1节方框图、 ‘提到、该设计使用 BQ77216进行电压和温度保护、以帮助"该设计在无需 MCU 执行保护工作的情况下通过一些安全法规"。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    我已经知道这两个链接的文档、但我还没有详细查看它们、因为我一直在寻找用于并行连接的文档。 但是、需要从文档中删除一些要点。
    对我来说、最重要的两个是

    • 通信-->更改 I2C 地址
    • 驱动 MOSFET -->连接 MOSFET 的控制信号。 对此、最佳解决方案是什么?

    由于次级保护、我们可能只需要分析是否需要 BQ77216、例如根据所需的性能水平进行分析。

    非常感谢您的支持。

    此致
    Christopher  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯托弗、您好!

    感谢您的耐心。 在咨询我的团队后、遗憾的是、除了用于一个模块中充电和放电 FET 的并联路径(与 BQ769x2电池监控器并联路径)之外、我们没有任何有关并联器件的具体材料。

    不过、我认为前一篇文章可能会有所帮助: BQ76952并行连接

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    此帖子的链接也对我有所帮助、但我仍然需要明确声明是否可以并行连接多个 BQ76952。

    我们的系统将是这样的

    • 在生产环境中、1、2、3或4个模块与一个 BQ76952组合在一起、形成一个电池。 可以确保每个模块都具有相同的充电状态。
    • 第一个 BQ76952控制 MOSFET 并测量电流
    • 每个 BQ76952都会测量其模块的温度和电压、并具有自己的 I2C 地址

    是否可以链接各个 BQ76952的 DSG 和 CHG 信号(和链接)、以便 MOSFET 仅在所有 IC 正常工作时导通?

    并联多个 BQ76952的请求是否异常、以至于目前还没有真正的答案?


    此致
    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯托弗、您好!

    可以并联多个 BQ76952。 前一篇文章 (链接)可能还提供了一些额外的考虑事项。 应该可以链接各个 AFE 的 DSG 和 CHG 信号、以便 MOSFET 仅在所有 IC 正常工作时导通。 有一个答案,如果可能的话,但如何最好地实现它的细节/细节尚未实际试验。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    感谢您的答复。
    总而言之、应该可以并联使用 BQ76952、对它没有什么要说的。 然而、在实践中、这方面的经验很少或根本没有。
    我们可能只需要尝试一下、并创造自己的体验。

    此致
    Christopher