This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:在电机应用中使用 TPS26400。

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443212/tps2640-using-tps26400-in-motor-applications

器件型号:TPS2640

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户在电机应用中使用 TPS26400。 您在这里有什么经验吗?

设计 条件 如下。

VIN = 24V

Io=0.6A

ILIM=0.8A

客户使用锁定转子电机来增加输入电流以模拟过流情况、但无法正常测量 Itrip 的250ns 波形。

黄色是24V

红色是电流波形。

我们测得的数据表中的延迟时间为16us、超过250ns。 您能在此处提供一些建议吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    此处的模式引脚配置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    MODE 引脚悬空。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    对于快速跳变响应、电流压摆率通常更高、Itrip 值大于1.87A。

    此处为1.15A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    根据检查、ILIM 设置为0.6A。 ILIM 为20克朗。  

    因此 Itrip 约为1.15A。 所以波形是正确的。

    下面是另外两个问题。

    1.合作者想知道何时触发 I fasttrip 然后降至零,电流返回  

    I (SCL)。 时间是多少?  

    2.测试条件是24V。 但客户想知道 Vin-Vo=5V 意味着什么。

    最重要的应用是电机控制。 那么、它会产生什么影响吗? 谢谢  

    2.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    很抱歉耽误你的时间。

    1.您可以参考数据表中的图9-13。 时间间隔为~250us。

    这是在 VDS 之间产生过驱动电压的测试方法。 您可以检查 9.3.5.2短路保护。

    客户是否需要电流限制或断路器措施?

    您能否分享原理图?

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    是的、客户需要采取断路器措施。

    那么为什么在触发 I (快速触发)点时电压会缓慢下降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    Update 2 pic 需要您解释一些问题。

    客户的电流限制设置为15KR。 大约0.8A、i_fasttrip 点为0.8*1.87+0.015=1.496+0.015=1.511

    客户告知为什么没有立即触发、等到下一个周期。

    i_fastTrip (Max)点是什么?  

    Grees 是 Vin

    黄色表示 Vo

    红色代表固体

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    因为 MODE 引脚断开。 器件处于 CB 工作状态。

    I (CB)=12/RILIM +0.03

    快速跳变阈值将高于您计算出的值。 它的值为~1.567A。

    谢谢  

    Amrit