This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:设计具有双向电流的紧凑型双路 TEC 驱动器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51772, LM5176, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441847/lm5176-designing-a-compact-dual-tec-driver-with-bi-directional-current

主题中讨论的其他器件:LM5176TPS55288、LM51772

工具与软件:

您好!

我目前正在设计紧凑型双 TEC 驱动器。 TEC 驱动器的要求如下:

  • 具有8A 连续电流的双向 TEC 电流
  • TEC 电压为15V
  • 24V 输入电压
  • 可控开关频率

我正在考虑使用应用手册 SNVAA70 (适用于40W TEC 的双向 TEC 驱动器设计)中所述的 LM5176降压/升压控制器。 此外、我还想了解一下全新的 LM51772降压/升压控制器和更紧凑的 TPS55288。

我有几个问题:

  1. LM51772和 TPS55288控制器是否能够灌入电流、以及它们是否适合用作 TEC 驱动器? 使用这些控制器灌入电流时是否存在任何限制?
  2. 更笼统地说、如何判断是否可以使用降压/升压控制器来灌入电流? 例如、如果没有 SNVAA70、我就不知道 LM5176可以灌入电流。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您的咨询。

    我们将对此进行调查、下周早些时候会给出解答。
    感谢您的耐心。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    很抱歉这么晚才回复。

    LM51772在 FPWM 模式下运行时还可灌入电流。

    基本上、 在 FPWM 模式下运行时、所有4开关降压/升压都可以灌入电流。

    对于 TPS55288 、我无法提供更多详细信息、因为它不属于我们团队支持的器件。

    如果需要打开一个新的票证,只需使用该设备。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    感谢您的答复。 对于 LM517表带 在 FPWM 模式下灌入电流的能力、我非常感激。

    我还有一些关于 LM51772的问题:

    1. CDC 引脚、用于监控双向电流 :可以使用 CDC 引脚监测双向电流吗?

    2. 电流时的输出电压限制 :使用 LM51772灌入电流时、是否存在任何固有限制或功能减少?

    3. 作为 TEC 控制器的一般限制 :将 LM51772用作 TEC 控制器时、是否有其他固有的限制或注意事项需要注意?

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    1.

    是的、您可以在 CDC 引脚上获得正电流和负电流。 因此、本报告也将:
    LM5177x 器件上具有正电流和负电流的电流监测(修订版 A)

    LM51772的 CDC 引脚具有相同的行为。

    对于 LM51772、您还可以使用 VCC1作为基准电压、因为该电压提供非常精确的输出电压。

    2.只需考虑您的供电方需要能够吸收电流。

    3、我不知道。

    此致、

     Stefan