This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170-Q1:TPS61170 -通过电荷泵拓扑生成负电压

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449331/tps61170-q1-tps61170---generating-negative-voltage-with-charge-pump-topology

器件型号:TPS61170-Q1

工具与软件:

您好:专家、

 我 根据电荷泵拓扑设计了一个负电压电路。  

让我想起了电路的负载能力:我们使用恒流源来提取负载。 24V 输出可以驱动160mA、而-17V 输出只能驱动90mA。 我想问的是、什么主要决定了该电路的负载能力。

谢谢  

Zhiyao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zhiyao、

    输入电压是多少?

    在正常工作条件下、较高的 Vout 意味着较低的最大 Iout。 当 Vout 配置为-17V 且 Iout > 90mA 时会出现什么行为? Vout 减小、振铃还是降至零?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、、

    输入电压来自12V 的稳压电源。

    我测量了不同负载和电压下的波形。 (__LW_AT__CH1=Vout、CH2=Vsw IL、CH3=Vsw)。当负载增加时、Vout 下降。

    谢谢  

    Zhiyao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zhiyao、

    从原理图中、我看不出问题在哪里。

    我们可以为我提供一块还是两块用于调试的电路板吗?

    或者您能否尝试以下解决方案?

    如果您有任何新发现、请告诉我。

    此致

    Lei