This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138128:关于 ADC15集

Guru**** 2508315 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138OL64EVM-031, UCD3138, UCD3138128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449227/ucd3138128-about-adc15-set

器件型号:UCD3138128
主题中讨论的其他器件:UCD3138、、UCD3138OL64EVM-031

工具与软件:

尊敬的  TI 专家:

参考文档:  https://www.ti.com/cn/lit/an/zhca494/zhca494.pdf?ts = 1733797858080

在文档第7页标题2中、提到"ADC15设置为读取 AFE0 EAP 引脚电压"。
我检查了 UCD3138芯片的寄存器、此函数存在并且按预期工作。

    AdcRegs.ADCSEQSEL1.bit.SEQ6 = 15;       

    MiscAnalogRegs.AFECTRL.bit.AFE_MUX_SEL = 3;   
    MiscAnalogRegs.AFECTRL.bit.AFE_VIN_MUX = 0;   
    MiscAnalogRegs.AFECTRL.bit.AFE_MUX_CH_SEL = 1;


但是、我想在 UCD3138128上实现此功能、但 UCD3138128寄存器名称不同。
这是否意味着 UCD3138128上不提供该功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parrish:

    您能帮助提供使用 ADC15并进行操作的完整器件型号吗?


    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemanth:

    参考文档:  https://www.ti.com/cn/lit/an/zhca494/zhca494.pdf?ts = 1733797858080

    我在文档中找到了该函数。 后来、我在 UCD3138OL64EVM-031板上对其进行了测试、并且只需配置这些参数即可读取 EAP 引脚电压。

        AdcRegs.ADCSEQSEL1.bit.SEQ6 = 15;       
    
        MiscAnalogRegs.AFECTRL.bit.AFE_MUX_SEL = 3;   
        MiscAnalogRegs.AFECTRL.bit.AFE_VIN_MUX = 0;   
        MiscAnalogRegs.AFECTRL.bit.AFE_MUX_CH_SEL = 1;

    不过、该值在上电的电路板上不可用、因为 ADC 读数与从 eADC ABS_VALUE 读取的值不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parrish:

    感谢您的澄清。

    我无法使用 当前变体器件  UCD3138128找到 ADC15的详细信息。 我假设客户不再支持它的使用。


    此致

    Hemanth