This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064:计时器引脚问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443911/lm5064-timer-pin-issue

器件型号:LM5064

工具与软件:

大家好、团队成员:

随附了 LM5064的原理图和 i2c 设置命令。  

它可以在通电时正常启动、在接通电源后插入其他设备后重新启动。 当 THR 计时器波形达到3.9V 时、MOS 关断、

什么原因可能导致这种情况?  

感谢您的帮助和向您学习。

e2e.ti.com/.../0574.LM5064-circuit.pdf

e2e.ti.com/.../LM5064.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    您的意思是当 LM5064  的输出端热插拔了其他负载时、LM5064会关闭热插拔 FET。 原因可能是连接的负载的高瞬态电流。

    您能否共享输入电流、计时器、门和 OUT 引脚电压的测试波形?

     

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下图是  LM5064在 热插拔其他负载时关闭热插拔 FET  

    红线:输出

    绿线:门

    黄线:计时器

    这种波形与插入延迟类似、但在正常工作时应该是故障计时器、对吧?

    另一个问题 MFR_SPECIFIC_17:READ_DIAGNOSTICY_WORD (E1h) 值为8a、但如何 转换为16位?

     e2e.ti.com/.../1050.LM5064-circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    当您执行负载热插拔然后关闭时、器件达到短路阈值。   在关断期间、SENSE_K 和 SENSE 引脚可能低于负值

    如 数据表图17所示、请使用肖特基二极管并再次测试。  

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh:

    电流 波形如下所示、当栅极拉至低电平时、电流约为1.68A。

    我们的电流限值为12.5A。   断路器阈值应为12.5*3.7=46.25A。 所以它看起来不像 断路器。

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh:

    如何使用 清除故障(03h)? 我尝试写入0xff 或0x00、但没有用处。

    上电后、READ_DIAGNOSTIC _WORD (E1h)是否显示088a 正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh:

    我使用 清除故障(03h)来清除 READ_DIAGNOSTICY_WORD (E1h)。

    在热插拔 其他负载和栅极关断约120ms 后、读取 READ_DIAGNOSTIC _WORD (E1h)为080a。

    这意味着 CT 上发生了 Iin OC、但没有故障计时器波形。  LM5064是否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已经尝试过 如 数据表图17中所示添加肖特基二极管 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh:

    是的、我们如下所示增加了2个二极管。

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    我介绍了下图中圈出的二极管

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh:

    那么、您的意思是、在热插拔负载后、IC 可能会在这些检测引脚上没有二极管?

    那么读取 IC 状态将与波形不匹配? 由于过流事件中没有故障计时器、 我的解释是否正确?

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Tim。

    对于热插拔负载、该器件会触发过载并突然切断高电流。 这会导致这些引脚上出现负电压瞬态并使器件复位。

    对于短路事件、故障计时器不会响应。 器件很可能会因 热插拔负载发生短路

    BR、

    Rakesh