This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872-Q1:原理图审阅

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448134/tps552872-q1-schematic-review

器件型号:TPS552872-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:  

您能回顾一下设计并分享您的评论吗?  

设计要求

输入电压:9-16V

标称 I/P 电压:12V  

输出电压:12V  

输出电流:2A  

输出功率(最大值):24W  

环境温度(max)= 85°C  

应用:汽车  

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS552872_2D00_Q1-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukesh、您好!

    还请分享输出电容的器件型号、然后我们可以检查 COMP 参数、

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce、  

    请找到输出电容 PN: C3216X5R1V226M160AC。  

    输入电容: CGA9N1X7R1V476M230KC,如果您需要任何其他细节,请告诉我。  

    谢谢!  

    Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukesh、您好!

    知道了、我们会在今天晚些时候给您回复。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukesh、您好!

    请参阅我对下面原理图的评论。

    1.建议在输入侧添加一个47 μ F 铝电容器、以减少输入电压纹波。

    2.短接 R7。

    3. VIN 引脚上的网络名称与 VCC_DC_IN 不同、请检查此名称。

    4.建议更改 R9=3.3k、C14=10nF。

    5.建议在 Vout 和 GND 引脚附近再添加一个0.1uF/0402电容器。

    6.将所有信号引脚的接地端与 GND 相连、所有电源接地端与 PGND 相连、同时将 PGND 与 VCC 电容接地端的 AGND 相连。

    7.遵循布局指南。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce、  

    感谢审查;我们将执行评论。

    您能否详细说明第4点的建议、以便更好地了解补偿电路?  

    此致、  

    Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukesh、您好!

    请找到随附的计算工具。 您可以使用 point4 R9=3.3k、C14=10nF 来找到波特图结果。

    e2e.ti.com/.../7673.TPS552872_2D00_Design-Calculation-Tool_2D00_V1.0.xlsx

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce、  

    感谢您的图解。 我们会检查并告知您是否有任何进一步的问题。  

    此致、  

    Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukesh、您好!

    我将关闭该主题帖。 如果您有任何问题、可以随时回复、它将再次打开。

    此致、

    Mulin