This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22975:TSD 的最小值和最大值

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449775/tps22975-min-and-max-of-tsd

器件型号:TPS22975

工具与软件:

尊敬的支持团队:

热关断的典型值为160℃。
最小值和最大值是多少?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice-K、

    TSD 没有 MAX 和 MIN。 TSD 仅在25°C 的环境温度下测量。

    它的滞后为20摄氏度。

    谢谢

    Amrit