This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:独立的 Vin / Vdd 电压

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449097/tps1685-separate-vin-vdd-voltages

器件型号:TPS1685

工具与软件:

我们正在寻找类似 LM5069MM−2/NOPB 但不使用 Vin 作为输入感应的浪涌电流控制器。

我希望芯片的 Vdd 电压 A (9-20V)与 Rsns (IN)电压(48V)无关。

TPS1685能否做到这一点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    在 TPS1685中、您需要从外部偏置 VDD 引脚。 VDD 偏置并非从 Vin 内部获得。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kunal

    我看到 Vdd 在 TPS1685的建议运行条件下受限制、最小电压为"Vin"

    这是否意味着如果"VIN"为0V 且 Vdd 为12V、器件将不运行(特别是电源正常感应)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    FET 肯定不会开启。 控制器器件将处于运行状态、但 FET 将关闭。

    此致  

    Kunal Goel