This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:LM5145材料的温度上升过高

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449692/lm5145-the-lm5145-material-temperature-rises-too-high

器件型号:LM5145

工具与软件:

您好!

当客户在设备上使用此材料时、发现温升相对较大(具体电路图如下)。

我想问大家、作为一个控制器、大部分的消耗都在 MOS 和电感上、为什么控制器芯片的温度这么高、具体的内部消耗是什么? 客户还尝试了 VCC 外部连接、但没有改进、请帮助了解原因是什么?

另外还选择了另外两个芯片进行比较、测试的过程和数据如下:

由于测试了 TI 材料 LM5145的演示板、上述电路与 LM5145最一致。 由于在电路上选择了电感、最大负载为5A、所以另外两个芯片的演示板测试也是5A 测试。

直流电源为36V、电子负载用于在输出两端拉取5A 模拟负载、并通过热设计的点温度测量仪器读取温度数据。

电路板在室温下经过测试(约20 °C)、读取每个数据大约15分钟。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请针对您的设计发送一个完整的快速入门计算器、以便我们检查元件功率损耗。 该链接位于 LM5145产品文件夹中。

    此致、

    TIM