This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561243:有什么值得注意的?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS561243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448676/tps561243-what-is-the-catch

器件型号:TPS561243

工具与软件:

上市价格0.054$是否真的正确?

考虑到这个价格、必须注意的是、使用此转换器(而不是所有其他更昂贵的转换器)时会出现什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    可能我不理解您的问题。 是否要再次确认价格? 正确、如 TI.com 中所示。 与器件相关的任何支持需求。 请随时告诉我们。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    感谢您确认价格。 我的问题是、由于这种极低的价格、一定要有一个渔获物或一些我需要注意的事情、我为什么还要选择更昂贵的类型?

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    TPS561243是我们具有成本效益的最新器件、即4.2-17V、1A 1.2MHz 降压转换器、面向包括 PE、通信和工业在内的一般市场。 它显示出良好的输出波纹和负载瞬态性能、并且可以帮助客户提高功率密度、解决方案总体尺寸问题。 您可以在此器件的数据表和用户指南中找到规格、特性和性能。 对于其他更昂贵的型号、您或许可以和我们分享一下产品型号、这样我们就可以和您分享一下二者的不同之处?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚