This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27313-Q1:LM27313-Q1

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27313-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445815/lm27313-q1-lm27313-q1

器件型号:LM27313-Q1

工具与软件:

您好!

是否可以使用 LM27313-Q1的关断引脚来启用和禁用 IC?  我使用了来自控制器的使能信号、将其连接到 IC 的关断引脚。 我使用了更高的电阻、而不是1k 电阻。 但它无法正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Mehmet、您好!

    请展示整个原理图、至少展示  LM27313-Q1的方框以及 SHDN 信号的来源。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  
    我尚未完成原理图。 在数据表中、SHDN 引脚连接到 Vin。 我想将其用作启用/禁用引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Mehmet、您好!

     SHDN 可以与 Vin 断开连接、并用作独立的 启用/禁用引脚。  

    控制信号的电压是多少? 您在控制器和 SHDN 引脚之间使用了什么电阻器? 您可以尝试使用更小的电阻器(例如51kΩ、 1kΩ)、甚至不使用电阻器。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过51k 将3.3V 电压连接到 SHDN 引脚、并且使用10k 下拉电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Mehmet、您好!

    对于 您使用的51kΩ 和10kΩ、当控制信号为3.3V 时、SHDN 引脚上的电压仅为0.54V!

    SHDN 至少应高于1.5V。

    请移除 51kΩ、或仅使用较小的电阻器(例如4.9kΩ)并重试。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。 我漏掉的是、在0V SHDN 电压下、输出不能为零。 因为输入通过电感器和二极管连接到输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Mehmet、您好!

    是的、对于 LM27313-Q1、即使在 SHDN = 0时禁用器件、Vout 也等于 Vin (稍低一点)。

    此致

    Lei