This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:查找支持与 BQ25887类似电源路径的芯片

Guru**** 2502765 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25887, BQ25883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438044/bq25887-looking-for-chip-that-supports-power-path-similar-to-bq25887

器件型号:BQ25887
Thread 中讨论的其他器件: BQ25883

工具与软件:

您好!

是否有与 BQ25887类似且支持平衡和电源路径管理的芯片?

我的要求是通过单独的 MCU 支持2s、5V 输入和可配置参数。

我查看了 BQ25883、但它不支持均衡。 如果有人推荐我如何添加一个独立的平衡和安全电路、我会考虑使用这个芯片。

我担心的是、我的2个电池可能严重失衡、我不想对电池过度充电。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    让我们检查一下并返回给您。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    在单独的 IC 上进行充电和平衡会打开您的 IC 选择。  您可以使用我们的 BQ25883、并参考我们的电池监测产品组以了解均衡选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    因为我不认为 BQ25883会监控单个电池、所以您对如何防止对电池过度充电有什么建议吗? 这是否意味着、如果电池电压过高、我的 MCU 需要告诉充电器停止充电? 另外、您对平衡/监控芯片有什么建议吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    您可以 考虑  具有电池平衡功能的 www.ti.com/.../bq25887.pdf。

    谢谢!

    宁。