This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171:IC 建议

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5171, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449555/lm5171-ic-suggestion

器件型号:LM5171
主题中讨论的其他器件: LM5170

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们计划开发一款28V/50A 非隔离式降压转换器、目前正在考虑将 LM5171用于此设计。 但是、我们愿意探索您的产品系列中的其他 IC 选项、这些选项可能会提供更简单、更可靠的解决方案。

我们的应用的输入电压范围为36V 至80V、无需双向功能。  

如果您推荐符合这些规格的适用 IC、我们将不胜感激。

此致、
Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    考虑到最大输入电压为80V、要满足 SWx 的90V 最大输入电压是具有挑战性的。

    建议先从可处理 SWx 100V 最大电压的 LM5170开始。

    此致、

    Feng