This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5601R5:当用作反相降压/升压转换器时、发热问题

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449549/tpsm5601r5-heating-problem-when-used-as-inverting-buck-boost-converter

器件型号:TPSM5601R5

工具与软件:

你好

在我们的许多 PCB 板上、我们有两个直流/直流电压转换器、可支持某些+15V 元件、某些-15V 元件。  我们的主要电源电压为+24V。 测量是在室温(20°)下进行的

我们在 相同 布局和相同负载(105mA)下对两个电压都使用 TPSM。 然而、  生成-15V 电压的芯片始终大约比生成+15V 电压的芯片热15°C。  根据数据表、  作为反相降压升压转换器使用时、效率应该仅下降约10%、但我认为这不是 15°差异的原因。

+15V -> 50°C 为105mA  

-15V -> 65°C 为105mA  

我只是想知道这是否正常 、或者我是否 需要  对电路进行一些调整、以便在不 增加 冷却的情况下消除此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    还需要考虑的一点是、有一个更高的电压施加到-15V IC、因此它可能影响 LDO 的功率耗散。 否则、看起来您仍在器件的范围内、所以我认为没关系。

    谢谢!

    Richard