This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758:BQ25758:从较高电压放电至5V

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447488/bq25758-bq25758-discharge-to-5-v-from-higher-voltages

器件型号:BQ25758

工具与软件:

大家好、团队成员:

最近、我们测试了 BQ25758、发现 BQ25758需要一段时间才能从48V 下降到5V。

我们确实有外部放电电路、当启用后、Type-C 连接器上的 VBUS 会放电至0V、但在稳压器侧、我们可以观察到大于5V

  1. BQ25758中是否有任何内部放电电路路径可将电压快速放电至5V  

谢谢、此致、

Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudheer:

    您可以使用寄存器 REG0x17_REBAT_LOAD 中的位 EN_IBAT_LOAD Converter_Control 向电压输出施加负载。 EN_IBAT_LOAD 位将帮助 VOUT 电容器耗尽能量。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的答复。

    启用 EN_IBAT_LOAD 需要多长时间?

    是否有任何寄存器表明电容器已完全耗尽?

    此致、

    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudheer:

    是否有任何寄存器表明电容器已完全耗尽?

    电容器的消耗速度应该非常快。 当 EN_IBAT_LOAD=1时、充电器还可以提供输出负载。

    有几种方法:

    • 第一种方法是使用 VBAT_OV_STAT。 一旦输出电压降至稳压电压、该状态应清除。
    • 第二种方法是使用 VOUT_ADC。 VOUT_ADC 提供了输出电压电平的通用指示器。

    如果您有任何其他相关问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦