This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:关于 AFER 的问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448860/bq40z50-r2-question-about-afer

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

团队成员、您好!

根据手册、当在位4写入"0"时有一个不适用说明。

这是什么意思呢? 即使写入"0"、AFER 是否也始终启用?

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    我相信这意味着它始终处于启用状态。 我已经联系我们的固件团队确认这一点。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢您的答复。 如果您确认、请告诉我。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    以下是我们固件团队的回应:

    "如果 PF 设置为0、则不会触发、AFER 为零(不适用)、因为如果正确设置了检查阈值、此类故障将是灾难性的。 afer 没有理由发生故障、最坏的情况可能是我们必须偶尔纠正一次寄存器、但错误永远不会持续存在。"

    此致、

    Anthony