This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:快速充电

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25172EVM, BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449415/bq25172-fast-charging

器件型号:BQ25172

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户正在评估 BQ25172EVM、以在 VIN=5.0V (USB VBUS)下为1节镍氢电池(1.2V、I_CHARGE:500mA)充电。 当它是初始充电时、充电电流需要在 V_bat=1.1V 时发生变化。 因此、需要 通过监控电池电压来更改充电电流设置。

BQ25172能否在500mA 时用于快速充电?

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Koshi

    BQ25172不支持快速充电、它是基于计时器的充电。

    充电电流可由一个外部 MOSFET 和电阻器改变。