This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:用于更改充电电流的 ISET 引脚电压

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449407/bq25172-iset-pin-voltage-for-changing-charging-current

器件型号:BQ25172

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户正在评估 BQ25172EVM、以便为1节镍氢电池(1.2V、I_CHARGE:500mA)充电。 当它是初始充电时、充电电流需要在 V_bat=1.1V 时发生变化。 因此、需要 通过监控电池电压来更改充电电流设置。

Q1:ISET 引脚具有外部 RISET。 如果 MCU DAC 输出(< V_ISET)通过串联电阻连接到 ISET 引脚、是否可以更改充电电流?

Q2:什么是 ISET 引脚电压?

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Koshi

    [报价 userid="214877" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449407/bq25172-iset-pin-voltage-for-changing-charging-current ]Q1:ISET 引脚具有外部 RISET。 如果 MCU DAC 输出(< V_ISET)通过串联电阻连接到 ISET 引脚、能否更改充电电流?

    抱歉、这不起作用、 ISET 引脚需要一个接地电阻、施加电压将不起作用。  但是、如果使用 MCU 来控制将接通或断开电阻器的 MOSFET、则可以更改电流。  这可以是高或低设置、请参阅下面的 pdf。

    [报价 userid="214877" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449407/bq25172-iset-pin-voltage-for-changing-charging-current "]Q2:什么是 ISET 引脚电压?[/QUOT]

    处于电流调节模式时、电压为1V。

    e2e.ti.com/.../2148.Dual-charge-current-_2D00_bq2517x.pdf