This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2

Guru**** 2557740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430603/bq40z50-r2-bq40z50-r2

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ27Z746

工具与软件:

e2e.ti.com/.../data_5F00_memory_5F00_wip_5F00_28_5F00_10_5F00_2024.gg.csvDear支持、

我正在尝试了解 采用4节串联电池系统的 BQ40Z50-R2电量监测计。 我已经准备好使用 bq27z746在单节电池配置中使用这种电池。 因此、我应用了相同的 chemID、并从这个系统复制了相关的设置。

系统校准正常、值正确。 我从3400mV 左右的电池电压开始初始放电、这些电池电压+/- 30mV 之间只有细微的差异。

 放电阶段结束时、电芯电压开始下降、电芯2的电压约为2800mV、而其他电芯2的电压约为3400mV。 我还需要获取数据存储器以检查设置。 但放电最终成功、VOK、RDIS 位被清除、FD 和 REST 位在3小时后被设置。

然后、我以1、5A 电流开始充电阶段。 所有电池都超过了 FC 阈值3900mV、电池3达到 TC 阈值4200mV。  其余都 还可以、但出于某种原因、Update State 仍然为04。 温度处于必须达到的范围内。 充电过程中没有任何中断。

电池的标称电压为3700mV。 最大值为4200mV。 由于电池电压会漂移、我将 TC 阈值设置为3900、因此每个电池都无法在其中一个电池达到4200mV 之前达到该阈值。

因此、在结束状态下充电电流也很高、这会导致电池包电压较低(因为在一个电池达到4200且充电节终止时的电芯电压较低)。

为了使学习发挥作用、我必须进行哪些调整?

谢谢!

BR、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    您是否能够发送您尝试学习周期的日志文件。 需要查看所有寄存器才能帮助调试该问题。 另外、您能否将您使用的电池的数据表发送给我吗?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    ICAN 你发送一切!
    我刚刚启动了一个新的循环、如果它正常、我会向您发送此记录的日志。
    电池组为16、8Ah、充电电流为3、5A、放电电流为1、8A、这需要一段时间。
    由于更新状态不会更改为05、所以我可以给您发送初始放电和充电日志吗?
    请在此处:e2e.ti.com/.../LPA975175-3.7V-16.8Ah-15C-Cell.pdf 中查找电池数据表
    您的工具建议的 ChemID 为 ID 113。
    我会将日志从停充和充电,直到 FC 一旦他们准备好!

    感谢您的帮助!

    BR、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    感谢您发送数据表、我将等待日志文件、因为这样我将更深入地了解问题的原因。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../initial_5F00_discharge.log

    Adrien、您好!
    我已附上日志。 它涵盖初始放电、静止阶段和充电阶段。

    由于 Windows 自动更新、系统关闭... 但我希望日志包含您要查找的内容。

    我还稍微更改了闪存:
    其余位被设置、但更新状态仍为04

    e2e.ti.com/.../7752.data_5F00_memory_5F00_wip_5F00_28_5F00_10_5F00_2024.gg.csv

    感谢您的帮助!

    BR、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    我目前看到了几个问题。 首先、数据存储器中的一些设置问题。 Term Voltage 应设置为11V、因为1个电池的截止电压为2.75、2.75 x 4 = 11V。 在日志文件中、我看到在初始放电时、电池电压降至仅12.7V。 我们希望放电至11V、以进行首次放电。 最后、对电池充电时、我们想要实现有效的充电终止。

    我看到有一种恒定电流充电、但您没有实现恒定电压充电。 您需要进行恒流充电、直到电压达到充电电压。 然后、您将需要进行恒压充电、直到电流小于定义的收尾电流。

    应如下所示:

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您的反馈。 Term Voltage 和 Fully Charged Pack Voltage levels:我明白您的观点! 我的问题是,电池(即使它们来自同一批)在充电或放电阶段不平衡。 根据技术数据表,在更新状态寄存器中的0E 后,测量单元平衡才起作用,所以这是一种鸡蛋问题。

    将这些值设置为不通过单节电芯达到 COV 或 CUV 阈值。 有没有任何技术,如何摆脱不平衡的细胞问题在学习周期?

    充电:充电盒现在以16,8V 充电、这实际上是最大电池充电电压 x4。 因此、它的行为类似于恒流充电器。 我可以将此值设置得更低、以便特征与您发布的图形相匹配。 但直到平衡不起作用,我在[524*]的实际能力将会比理论容量16,V16,8V=282,24Wh 少得多 8mA。

    如何解决该问题?

    谢谢!

    BR、

    Maritn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrina:

    我 对调整后的数据存储器设置进行了另一个循环。
    我已按照您的建议将 Term Voltage 设置为11000mV。

    我已经调整了充电电压、因此具有最高电压的电池仍低于 COV 阈值、同时设置了 FC 标志、并且一直发生充电终止。
    我还附上了放电和充电的日志文件。 不幸的是、我的电脑坏了、充电日志被分成两个。

     我已经在充电周期接近结束时使用充电器设置来找到正确的电压值、其中未达到 COV 阈值、但设置了 Fc、也达到了术语电流。

    我仍然没有得到05状态,但我认为这是因为我的尝试和错误?

    放电阶段是否已经正常、或者我是否还需要进行一些调整?

    谢谢!

    BR、

    Martin

    e2e.ti.com/.../initial_5F00_charge_5F00_2_5F00_1.loge2e.ti.com/.../initial_5F00_charge_5F00_2.log

    e2e.ti.com/.../data_5F00_memory_5F00_wip_5F00_28_5F00_10_5F00_2024_5F00_3.gg.csve2e.ti.com/.../initial_5F00_discharge_5F00_2.log

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!  

    只是快速更新:由于电池不平衡、电池2达到 放电引脚中的关断电压:


    因此球形化仍然是一个问题... 有什么解决方法吗?
    我 是否应该将 FD 和相关设置设置更高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    我们需要找到一种手动平衡电池单元的方法。 您是否能够并行配置全部6节电池。 当电池并联时、它们将慢慢开始达到平衡状态。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我 用新的,小的细胞重复学习周期。
    我选择 ChemID 、并将其上传至电量计。

    我已根据新电池调整了电量监测计数据闪存中的设置。
    更新状态为05。 我现在在放电部件方面遇到问题:
    电池值达到术语、并且也达到 TermC 电压、FD 和 TD 值、但放电会继续进行、直到其中一个电池达到 CUV……
    附加日志和闪存内容。 我连续进行了多项测试、看看我是否调整了一些设置、是否会变得更好... 只需查看上次3%的放电情况。 电芯4达到 CUV、然后放电停止。

    我认为每次都不能点击 CUV。 您能帮助我进行设置吗?

    谢谢!

    BR、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    您能给我发送该数据的日志文件吗? 似乎是电池不平衡的问题。 我会禁用学习周期测试的 CUV 保护、并确保在其中一个电芯电压过低时切断电流。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件出错、抱歉!
    日志寿命和闪存:
    e2e.ti.com/.../0844.data.gg.csve2e.ti.com/.../dischg_5F00_4.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    感谢您提供的数据、请允许我花点时间进行审查。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时我继续努力学习。 我所面临的问题:
    即使设置了 XDSG、电量监测计也会报告3mA DSG...

    这是硬件问题还是校准? 我怎样才能摆脱这种情况呢? 其余标志未设置...

    谢谢!

    BR、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    这可能是校准问题、您以前是否校准过电量计?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    问题是、CAL_EN 标志与上一屏幕截图中显示的值相同。 我必须 使用 CAL_TOGGLE 命令手动将其设置为0。
    学习成功! 否更新状态为0E!

    在下一步中、我断开了电池组的连接并手动将其中一个电池放电、以检查电池平衡功能。 之后,我已经恢复了一切。
    这让我回到下一个问题:电芯平衡启用、并且在运行状态 B 高位寄存器 cb 将变为1、但我看不到对电芯 itselfe 有任何影响。 我进行了另一个充电/放电循环来查看是否发生了情况、但电压差保持不变。
    我已经附加了数据存储器内容和日志。  e2e.ti.com/.../ImbalanceTest2.loge2e.ti.com/.../4718.Data-Memory.gg.csv

    您可以帮助我解决这个问题吗?

    谢谢!

    BR、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    电池1与其余电池之间的电池不平衡非常大。 这将需要很长的时间来进行平衡、并且不会很快发生。 建议单独手动为电池充电、以便所有电池开始平衡。

    此致、

    Adrian