This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:CHG 问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443370/bq76952-the-question-of-chg

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!
 在正常模式下(CHG 已关闭)、我在 CHG 引脚中测量了一个类似 StackVoltage 的值(45V 12s)。
我在启用 CHG FET 时得到的电压高于电池组电压约11V (正常工作)。
因此、我想知道`   当 CHG 关断`Ω 是正常情况时、CHG 引脚具有类似 StackVoltage 的值(45V 12s)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    在哪里测量得出的电压高于大约11V 的电池组电压? 您是否还校准了叠加电压? 否则、 BQ769x2校准和 OTP 编程指南 可能会很有用。 此测量是否也使用 DMM?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis:

    BQ76952的 CHG 输出高电平为 Vbat+11V、低电平为 Vbat。  

    我可以对软件进行配置 当 CHG 关闭时、CHG 电平为0V? 

    或者、我是否可以使用电阻器将 CHG 下拉至0V? 推荐这样做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的请求、并将尽快予以答复。  

    我们的普通支持团队是 OOO、将于10月12日返回、以帮助您进行任何调查。  

    感谢您的耐心和理解。

    此致!  

    -路易斯·托雷斯(PME

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您的耐心。

    CHG 引脚开启时电压偏高~11V 是正常现象。

    当 CHG FET 关断时、CHG 引脚在内部连接到 BAT 引脚、而当其导通时、CHG 引脚连接到 CP1。 电荷泵的过驱电平可设置为5.5V 或11V、对此进行了进一步介绍 第5.2.2节"高侧 NFET 驱动器" 功能和特性

    如果高侧 NFET 驱动器也不将在应用中使用、您可以禁用电荷泵。 该节的最后一段中提到了如何做到这一点。

    我们不 建议使用电阻器将 CHG 下拉至0V、因为这样会通过 AFE 将 BAT 短接至 GND。 您不能在软件中配置任何 CHG 电平为0V 的值。

    此致、
    Alexis