This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:电池充电器和电池保护器件组合存在问题

Guru**** 2797725 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25308, BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447465/bq2970-issue-with-battery-charger-and-battery-protection-device-combination

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件:BQ25308

工具与软件:

您好!

我将 BQ29737 (OVP 4.250和 UVP 2.8)与 BQ25308电池充电器一起使用。

在连接充电器电源后、BQ2937会交替连接电池并将其与充电器断开。

我怀疑这可能是由电感开关电压超过 OVP 导致的、导致电池保护器件断开。

电池充电电压设置为4.05。

那么、有两个问题:

1.) 以上是合理的吗?

2.)   BQ2937是否有任何理由不与 BQ25308 电池充电器一起使用?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dermot、

    您可能会想到一些问题、充电器的初始电流可能会较高。 如果由于电池本身或电池的连接器/导线而导致 IR 压降、则电流可能会导致电池电压上升到 OVP 阈值以上。 我见过几次这样的事情。

    可能存在电感开关电压、但我认为不太可能。

    我不是负责处理 BQ25308的团队的一员、但在我看来、BQ25308似乎应该发挥作用。

    介意分享您的 BQ2970原理图、以便我可以审查一下吗?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    我附上原理图。
    充电器到电池的导线长度约为 6cm。
    跳线 J1的作用是可以隔离 保护器 件、除了测试场景外、该器件未组装。
    感谢您的帮助、
    Dermote2e.ti.com/.../charger_2D00_protection-snipped.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dermot、

    我们已收到您的请求、并将尽快予以答复。  

    我们的普通支持团队是 OOO、将于10月12日返回、以帮助您进行任何调查。  

    感谢您的耐心和理解。

    此致!  

    -Luis Torres  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dermot、

    从保护器侧看、原理图看起来是可以接受的。

    在这些测试期间、您是否捕获了任何波形? 最好在您应用充电器时看到电压是多少。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon