This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:建议使用均衡器件

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76905, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449606/bq76905-balance-devices-recommend

器件型号:BQ76905
主题中讨论的其他器件: BQ77915

工具与软件:

嗨、团队:

我们是否有余额设备可以满足以下要求? 谢谢。

  • 串联电池节数:4
  • 无源均衡电流:100mA
  • 无需电池监测器(如果没有仅用于平衡的专用器件、我们还建议集成监测功能器件)

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    对于4S、BQ76905和 BQ77915是两个最佳选项。

    请注意、这两个电阻都只能达到内部平衡电流的50mA、因此客户需要实施外部平衡电路才能达到100mA。

    此致、

    Max Verboncoeur