This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:补偿建议

Guru**** 2665085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447758/tps40422-compensation-suggestion

器件型号:TPS40422

工具与软件:

尊敬的专家:

客户将 TPS40422用于12Vin 至0.88Vo/40A、并使用计算工具进行补偿、但发现相位/增益裕度不好。  

您能否建议如何调整稳定性?

e2e.ti.com/.../TPS40KType-III-Loop-Stability-kVenable_5F00_sluc263c_2D00_5420M-setting.xls

谢谢!

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    我注意到您的电流为20A、而不是 IOUT Max 的40A。 我在电子表格中更改了此值、并获得了更好的裕度。  

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noor:

    我想澄清/更新电子表格中的一些参数。  

    这是原理图。  e2e.ti.com/.../0.88V-40A-2phase-TPS40422.pdf

    客户将其用作双相配置。  

    问题1:对于 PSU 参数、我们应该填写每相参数还是作为一个总的双相角度? 原因如果我们仅将 IOUT_max 增加到40A、稳定性仍然不佳。  

    下面的示例是单相角度。 我们是否应将电流调整为最大40A、Lout/2 = 0.18uH、2倍 ECAP 和6倍陶瓷电容、数量为* 2?   

    现在每相有两个 ECAP、因此例如总共有4个 ECAP。   

    您能否帮助修改电子表格、尽量减少更改、以便为我们提供良好的稳定性和良好的参考? 以便我们可以更清楚地了解需要进行哪些更改。

    谢谢!

    解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    1.填写每相参数。

    2.第一个问题是交叉频率设置为500kHz。 另外、原理图显示了16V 47uF 陶瓷电容器、其 ESR 为3m Ω、而不是0.3m Ω。 此外、聚合物电容器的 ESR 似乎很低。 请确保正确。 将交叉频率更改为60kHz 并更新电容器 ESR 和聚合物电容器数量后、我还更新了零点和极点:

    -第一个零点:7.5kHz( LC 共振)

    -第二个零点:10 kHz

    -第一极点:60kHz(估算470uF 电容器的 ESR 零点)

    -第二极点: 250 kHz (1/2开关频率)

    这显示了大约50kHz 的带宽和57度的相位裕度。  

    此致、

    Maha