This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:BQ78350-R1A

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76920, BQ78350-R1A, TIDA-00792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449138/bq78350-r1a-bq78350-r1a

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ76920TIDA-00792BQ78350、BQ76200

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

 

这是一个5S2P 电池组、18V/381/90Wh. 5000mA 单节电池为3.6V/通用型(2550mA)

BMS 使用 BQ78350-R1A 和 BQ76920。

由于存在 SMBus 与主机 MCU 通信、因此保护开关使用高侧 N 沟道场效应晶体管、即使在保护期间也能保持低侧基准通信、请参阅 TIDA-00792。

我们有从关断模式唤醒电路、请参阅 TIDA-00792第7页、2.2.8睡眠和唤醒电路、图5、PACK+启动电路。

 附加的 PDF 为原理图。

 

这是我们的设置:

过充电电压:4.2V * 5 = 21V

充电电压:20.815V

过放电电压:3V * 5 = 15V

关断电压:2.8V * 5 = 14V

永久失效电压:1.8V * 5 = 9V

 

我们预计、当电池组存储很长时间时、电池电压会相应升高 慢慢地  从3V (过放电到睡眠)放电到2.8V (睡眠到关断)、然后放电到1.8V (PF 电压)、然后放电到相当低的电压、例如0.3V (我们认为再次充电不安全)、插入电源适配器后、电池组无法充电、否则电池组可能会起火或爆炸。

 

然而、我们注意到:

  1. 唤醒电路仍可以将 BMS 从关断模式唤醒、并且可以为0.3V 电芯充电!!
  2. 仅当电芯电压非常快速地从3V 下降到1.6V 或更低时、电芯才无法再次充电、但 BMS 不会进入关断模式。

 

我们的问题:

  1. 高于1和2是否是此设计的预期行为?
  2. 如何禁用低于1.8V 的电池充电 慢慢地  放电至(但不快速)? 我们不希望使用极低的电池电压为电池组充电、这种情况可能会引起火灾或爆炸。

e2e.ti.com/.../BQ78350_2D00_R1A_2B00_BQ76920_2B00_BQ76200.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 TRM、 https://www.ti.com/lit/ug/sluubd3e/sluubd3e.pdf、5.1充电算法。 电量监测计将向主机或充电器通知适当的充电电压设置、从而防止严重放电的电池的充电电流过大。 电量监测计会报告适当的电流、而这取决于主机或充电器以确保遵循相应的电流。