This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV709:VIN 配置

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449348/tlv709-vin-confuses

器件型号:TLV709

工具与软件:

尊敬的 TI:

我浏览 TLV709的数据表、发现 Vin 的绝对最大值与 输入电源电压相同。  

因为大多数 LDO 产品说明书 Vin Max 高于建议的 输入电源电压。 因此、我的好奇心是、 Vin  绝对最大值是否应大于 输入电源电压?  

BR

Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV709是否可以撤回35V Vin?

    BR

    Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cayden:

    VIN 的绝对最大值不必大于建议的最大值。 TI 注意到、该器件的 VIN 设置为35V、因为它超出了绝对最大值、可能会损坏器件。

    BR

    Ishaan