This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:输出问题

Guru**** 2526720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449242/tps7a57-output-problem

器件型号:TPS7A57

工具与软件:

嗨、Expert、

我们现在使用 TPS7A57有一个问题、即当我们将外部电阻值设置为大约17.12K 时、默认输出电压目前约为0.856V。 当我们想使用外部 DAC 来调节 TPS7A57的输出时、如果电流注入 TPS7A757、则输出电流应增大、因为流经外部电阻的电流会增大、所以输出将相应增加。 不过、当我们向 TPS7A57泵送电流以减少外部电压输出时、我们是否能够降低 TPS7A57的输出电压? 我们希望将输出电压降低至0.6V。 从电源的内部方框图中可以看出、输出电压是通过将内部电流源乘以外部电阻来生成的、因此我们非常担心、当我们将电流从外部汲取时、输出电压不会像预期的那样降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    是的、您可以按照说明使用连接到 REF 引脚的外部 DAC 相应地增大或减小输出电压。  有关如何使用此技术的说明、请参阅 TPS7A57数据表中的第8.1.16和8.1.17节。  我们经常会看到采用 DAC 和 TPS7A57实现这一功能的原理图。

    谢谢!
    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以帮助检查原理图、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    原理图看起来不错。

    谢谢!

    Stephen