This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS784-Q1:TPS784-Q1的精度

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS784-Q1, TPS732-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446904/tps784-q1-the-accurancy-fo-tps784-q1

器件型号:TPS784-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS732-Q1

工具与软件:

专家、您好!  

下表显示 TPS784-Q1的输出精度在+-1.7%范围内。

而在第6.6节中、波形显示所有输出精度值都在0.5%以内、如数据表第1页中的说明所示。

1.7%是最坏的情况值吗? 以下是我的客户的要求、我们可以实现这些要求吗?

  • 5V 至3.3V  
  • -40度至125度、每个 TPS784-Q1器件的输出精度都保持在1%以内。
  • TPS784-Q1用于为 MCU ADC 供电。

如果不能、我们是否有精度更高的器件进行运动?

此致、

文廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    是的、在可调版本中、1.7%是整个负载、线路和温度范围内的最大精度(没有电阻器容差)。 从 TPS784-Q1 DS 的图6-4可以看出、整个温度范围(-40C 至125C)内的最大输出精度为~2.25%、因此在整个温度范围内不符合客户1%的要求。 具有更严格精度的替代方案是 TPS732-Q1、其在整个负载、线路和温度范围内的精度为1%。

    此致!

    Eunize Tobias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eunize、

    感谢您的推荐、TPS732-Q1似乎是更适合客户的解决方案。  

    TPS732-Q1的最大输入电压为6V。 我想要求进行全面的温度测试吗、TPS732-Q1是在5V 或6V?下进行测试的

    此致、

    文廷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    对于 TPS732-Q1、绝对 输入电压最大值为6V、建议的输入电压最大值为5.5V。 如果器件超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用、则器件可能不会完全正常运行、这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。  

    如果您想要查询精度规格、则测试条件是整个 Vin 范围(VOUT + 0.5V≤VIN≤5.5V)。 如果您查询诸如 HTOL 的资质认证测试、则在建议的最大电压5.5V 下对器件进行测试。

    此致!

    Eunize Tobias