This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:输出电压限制因素

Guru**** 2813065 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM23600, TPSM63610, LMR36501, LMR54406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448439/lmzm23600-output-voltage-limiting-factor

器件型号:LMZM23600
主题中讨论的其他器件: TPSM63610LMR36501LMR54406

工具与软件:

为什么输出电压限制为15V? 是因为 集成的10uH 电感器会导致高纹波吗?

我需要在100mA 上提供3-18V 可调输出。 输入为24V。 我在此配置下尝试了 LMZM23600。 正常工作、纹波是可以接受的。  有哪些潜在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于此器件是一个模块(封装内的电感器)、因此它针对数据表中的建议条件进行了优化。 如果不采用数据表第7节列出的建议运行条件运行、器件可能运行不正常。 这可能是由电流纹波过大、环路不稳定 或其他因素导致的。

    将违反 Vout 的绝对最大额定值。 请参阅数据表表表表7.1中的16V 绝对最大额定值。 超出绝对最大额定值运行可能会损坏器件。 该器件不适用于建议的 Vout=18V 应用。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、是回路不稳定(显然不可接受)、过大的纹波(在本例中这是可以接受的)还是其他因素? :)

    希望 TI 能给出准确的答案。 而不仅仅是猜测和指出明显的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米哈伊尔、您好!

    最大输出电压受次谐波振荡的限制。 在最大开关频率和固定电感器的情况下、您无法获得比器件额定电压更高的输出电压。 18V 输出违反了绝对最大技术规格。   当设计违反绝对最大规格时、TI 无法建议器件会正常运行或完全正常运行。

    您将需要使用 TPSM63610等器件、该模块的额定电压为 Vout=20V。 否则、转换器更适合该应用。

    对于100mA 来说、可以先从 LMR36501开始。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不打算在生产中使用任何违反制造商规格的东西。 想了解一下为何受尊重的 TI 设计人员选择了具有此类限制的拓扑。 它应该是一个真正好的东西。  

    BTW、我无法重现次谐波振荡。 VOUT 18V 输出电流0 -200mA。 电感器是外露的、因此可轻松访问开关输出。 不管我做什么、都不会出现间歇性宽窄脉冲。

    LMR36501的输出电压限制在16V、而 VIM 最大值为65V。 并且没有集成电感器值得责备。 TI 肯定有人喜欢这种拓扑。

    TPSM63610。 我认为针对8A 电流进行优化的昂贵器件不是100mA 电路的理想选择。

    LMR54406可能是 最佳选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMR54406或 LMR36501都是此应用的理想之选。  

    对于 LMR36501、 Vout/FB 引脚的16V 绝对最大额定值不会设置可能的最大输出电压。 VOUT/FB 引脚是降压转换器的反馈节点。 如果您使用可调输出模式、则输出端上的电阻分压器(设置为 Vref = 1V)将允许18V 输出。 由于您的应用将需要可调节输出、下图显示了18V 输出的必要配置。

    如果在固定输出模式下使用该器件、则需要将 Vout/FB 引脚直接连接到降压转换器的输出(在电感器之后)。 该器件能够检测反馈路径、以确定您所处的模式。

    LMR36501适合您所描述的具有100mA 输出的应用。 有关计算可调输出应用所需的电阻值的参考信息、请参阅数据表的第8.3.6节。  

    否则、LMR54406也会起作用。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LMR36501的最大 Vout 是多少? :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用最短导通和关断时间、占空比和所需的频率为您的应用计算可能的最大 Vout。

    此致、

    Ridge