This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:关于负载开关

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449986/tps650864-regarding-load-switch

器件型号:TPS650864

工具与软件:

你(们)好  

我们正在使用 TPS6508641RSKT 为 XQZU19EG-2FFQB1517I 供电。 根据 SCEA113文档、我们遵循6.4实施。  VCC_PSINTFP 上的电流消耗约为1.3A。 我们非常关注该电流的负载开关上可能出现的压降。 使用的负载开关是 TPS22920YZPRB。 请告知我们我们是否可以移除这2个负载开关并直接连接。 我们对低功耗没有任何要求。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prema:

    感谢您联系我们。

    我同意、负载开关上会出现一些压降。 此处负载开关的主要用途是提供电源时序的灵活性。 如果连接到负载开关的电源轨的应用中不需要电源定序、那么我建议移除负载开关、以进一步节省成本。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     SCEA113 文档6.1中还有另一个实现方案未使用这些负载开关、该方案适用于相同的 Zynq Ultrascale+ FPGA。

    请告知我们此负载开关是用于电源定序还是电源管理? 如果我们移除负载开关、它是否仍能为 ZU19EG 供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prema:  

    我已经在上一主题中回答了您的问题 、如果没有其他问题、我可以关闭该主题。

    此致、
    Sarah