This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:24V 和48V 电池组的单一解决方案

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76952, BQ76907, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448602/bq76940-single-solution-for-24v-and-48v-battery-pack

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76952BQ76907BQ34Z100

工具与软件:

我正在尝试为24V 和48V 电池组找到单一解决方案。  

我已考虑将  BQ76940和 BQ76952 用于这种解决方案、但这两种类型电池的组合解决方案看起来很难。

BQ76940 至少支持9节电池、因此单个 AFE 无法实现24V 解决方案。

BQ76952 支持3至16节电池、但需要另一种解决方案来短接24V 电池包的未使用引脚。

最好使用具有2*24V 电池组=48V 的可堆叠解决方案并根据需要配置为24V 单电池。

1.您是否有上述配置的任何说明?

2.我需要至少并联5-6个48V 电池组来提供所需的电流、是否可以通过复制使用相同的并联解决方案?

如果可能、请告知您对器件型号或参考设计的反馈。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好、

    我们的普通支持团队是 OOO 直到明天,所以我将尝试帮助回答您的问题。   

    如果您想了解一款既可用于24V 和48V 的单芯片、又无需更换电路板、那么这可能是一个挑战(可能是双封装?)。  

    我们还提供了可以堆叠的 BQ76907监控器。 对于单个 IC、这将提供多达2s 到7s 的电流、但堆叠时需要考虑绝对最大值。 我想、BQ769x2系列堆叠参考设计可能会在 BQ76907中应用。  

    以下是堆叠的相关链接:技术文章: https://www.ti.com/lit/pdf/sszt191 和参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-010247

    此致!  

    -路易斯·托雷斯(PME)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢  Luis。

    我们已将要求更改为15s2p (仅48V)、以提高电流要求。

    您认为上述概念存在任何问题吗? 我们要求48V、20A 电池 BMS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好、

    看起来可以了。 但您是否考虑过改用 BQ769x2和 BQ34Z100? BQ769x2集成了高侧 FET 驱动器。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我曾考虑过  BQ769x2和 BQ34Z100。 但我尚未针对最坏情况下所需的平衡电流进行计算、因此希望能够灵活地使用外部 FET 来支持快速充电、因为我们需要更多的电流平衡。

    您是否有任何应用手册来说明电池平衡最坏情况下的电流计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好、

    BQ769x2应该能够处理更高的平衡电流。 它还支持外部电池平衡。  

    以下应用手册介绍了 BQ76952的电池平衡:

    此致、

    Luis Hernandez Salomon