This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:有关设置直流电源的1SnP 电池配置的问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450481/bq76952evm-question-regarding-setting-up-the-1snp-battery-configuration-with-dc-power-supply

器件型号:BQ76952EVM

工具与软件:

大家好、E2E 论坛!

我想问您一个有关 EVM 板的问题。

我计划使用 BQ76952EVM 板测试1SnP 电池配置。
由于我之前已经就此事与 CSC 沟通、因此我已经知道不可能使用"1SnP"。

在这种情况下、我想问您下面的方法、以查看下面的方法是否可以执行实验。
如果不可能、您能告诉我为什么不可能吗?

a)使用"Cell16"和"BAT–"端子将直流电源连接到 BQ76952EVM 以支持电源。
-我想 BMS 需要一定的功率支持才能正常运行。
b)短接 BQ76952EVM 的"Cell 2 ~ 15"端子、因为我不想使用这些端子。
c)将1SnP 配置连接到 BQ76952EVM 的"Cell 1"和"BAT–"端子、以进行实验。
d)确保直流电源和1SnP 设置的接地电压相同、以防出现可能的问题。

此致、

TJ Chae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TJ:

    如果我正确理解了您的测试、那么为什么1S 无法在电路板上进行测试:

    a)如所述 第7.3节建议运行条件 BQ76952数据表中正常运行所需的最小电源电压 VBAT 为4.7V。 1S 电池通常无法提供为器件供电所需的最小电压。

    B)通过将电源连接到"Cell 2至15"、您将仿真另一个具有1SnP 并连接到"Cell 和 BAT-"端子的电芯。 这意味着您不会真正测试1S、因为您有‘2节电池'、1节实际电池和1节使用电源和电阻器仿真的电池。

    此致、
    Alexis