This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:设计计算器

Guru**** 2391425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447909/tps92692-q1-design-calculator

器件型号:TPS92692-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我曾了解过适用于 LED 驱动应用的 TPS92692-Q1。

我需要使用 SEPIC 拓扑来驱动 LED、但我无法找到 SEPIC 拓扑的设计计算器来选择元件规格-提供的计算器适用于升压和升压到电池拓扑。

有人可以帮助我为 SEPIC 拓扑提供所需的 TPS92692-Q1基于 Excel 的设计计算器吗?

感谢您的支持!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shersingh:

    降压-升压设计计算器将与 SEPIC 非常相似。 我们目前还没有 SEPIC 转换器适用的放大器、但我将在下周为您准备一个。 如果我在此期间有什么可以帮助您的、请告诉我。

    此致!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的理解和支持!!

    请在准备好后分享-这将非常有帮助。

    BR、

    Shersingh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当然会!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shersingh:

    很抱歉等待!

    以下是可帮助您计算元件值的初步设计工具。 请记住、这是一个初步计算器、尚未进行全面评估、因此请手动验证这些值。  

    希望这对您有所帮助!

    此致!
    Daniel


    e2e.ti.com/.../TPS92692_5F00_SEPIC_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_prot.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    非常感谢您为设计 SEPIC 设计计算器提供的支持。

    您的评估计划是什么?您是否希望在评估阶段进行任何修改? -我对在使用 TPS92692-Q1时把我当作新手感到有点担心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shersingh:

    它可能要等一段时间才能正式发布。 我可以看到的唯一修改是为计算器增加效率、但这可能需要几个月的时间。 我会让我的经理尽快审查它、但我相当有信心它会为您选择合适的组件值。 请记住、计算器的电感器选择部分假设您对两个 电感器使用相同的值、因此这些值是每个电感器的建议值。
    如果您有任何问题、敬请告知。

    此外、电源转换器的布局极其重要、我建议您在开始之前全面了解它

    此致!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您提供这些信息、我将开始使用它。

    但是、在您的经理对反馈进行审核后、您能否告知我有任何反馈(如果有)、以便在需要进行任何更改时、我可以合并反馈。

    由于设备长期以来已经在现场工作、因此可以提高设备的效率-这为什么需要几个月的时间?

    BR、

    Shersingh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shersingh、

    我想请您查看我们器件的数据表、而 EVM 都具有数据1效率。 此外、我们欢迎您订购 EVM 自行测试、因为它将为您提供最准确的结果。

    当我们准备就绪时、我会回复您、如果您验证值、那么您也会验证我的工作。 效率很复杂、需要与实验室数据进行比较。 祝您设计顺利。

    此致!
    Daniel