This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:在任何负载下反激式设计都会失败

Guru**** 2526170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450287/lm5156-flyback-design-fails-under-any-load

器件型号:LM5156

工具与软件:

每个人、我们都有一款可变反激式设计、在几乎任何负载电流下都无法使用。  特别是次级侧二极管 D1801和主 FET 开关 Q1800。  

附了原理图。

这是48V 至135V-205V 设计、U1803是 I2C 控制的可变电阻器、可相应地上下移动基准电压。  输出侧的负载可多次为零、因此此时的运行很重要。  我通过查看 R1805中的电流、可以看到巨大的正负电流尖峰、这些尖峰显然并不正确。  这里有烟枪吗?  为了使其正常运行、我应该注意什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会说它尝试常规设置且在空载时、我将从设计中获得适当的平均电压。  但是、在这些情况下、器件发热得难以置信、尤其是输入电容器、变压器和电流检测电阻器、并且输出端有一个低频锯齿、1Vpk-pk 也不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您使用 E2E。

    是否已使用快速入门计算器检查此设计? https://www.ti.com/tool/download/SNVC240 请填写此文件并将其附加到主题帖。

    此设计的最大负载是多少?

    首先、我建议移除 U1803、并使设计在没有它的情况下仍可工作。

    您能否提供您所看到的行为的一些示波器截图?

    我希望使用 Vin、Vout、开关节点和 CS 引脚。 在另一个示波器范围内、请将 CS 替换为 COMP。

    此致

    Moritz