This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:CLR/CPG 绝缘规格

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449890/iso5852s-clr-cpg-insulation-specs

器件型号:ISO5852S

工具与软件:

您好、专家  

希望这能很好地找到你。

如数据表、请访问:www.ti.com/.../iso5852s.pdf

其中表示爬电距离/间隙规格如下(均为14.5mm)。

但是封装上的测量点在哪里? 从封装轮廓来看、这很难理解。

此致、

Jieyu Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jieyu、您好!  

    数据表上似乎有一个拼写错误。 外部间隙/爬电距离为8mm 而不是14.5mm。 ISO5852S-Q1数据表提供了正确的数字。  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/iso5852s-q1.pdf

    您可以参考下图了解>8mm 的间隙/爬电距离。  

    谢谢!  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivian

    感谢您的答复。

    是否确认 外部间隙 大于 8mm? 还是14.5mm?

    谢谢你。

    此致、

    Jieyu Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jieyu、您好!  

    它大于8mm。  

    Vivian