This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176查询

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445274/lm5176-lm5176-inquiry

器件型号:LM5176

工具与软件:

LM5176查询输入电压为28V。 输入电压范围为24V ~ 32V。 输出规格为28V/36A。

但即使正常电压范围是24V、也应允许42A。

LM5176 IC 是一种控制器、是否使用电流(取决于功率元件)?

LM5176数据表以最大6A 为例进行了说明。 Web Bench 显示最大电流为25A。

哪一个是正确的?? 如果电流为25A、则无法满足36A 的要求、并且产品说明书中没有有关并行配置的信息。

我可以将其用于28V 36A 输出吗? 或者能否推荐其他器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyunkyu:

    感谢您通过 e2e 联系我们。 我可以问您您在哪里获得了您提到的值(6A 和42A、我看到 Webench 中提供了25A)?

    一般而言、您是正确的、使用控制器时、最大电流主要受所用开关的限制。 但请注意、控制器必须仍能够驱动该开关、以确保其完全导通。

    您不知道是否已经知道、但我们提供了器件的快速入门 Excel 计算器(见下方附件)、您可以在其中使用不同的参数。 此外、在 Power Stage Designer 中 、您可以尝试您的转换器的不同配置。

     e2e.ti.com/.../snvc208a.zip

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LM5176数据表中包含高达6A 的示例。

    在 TI 提供的 Web 工作台上应用 LM5176时、当前器件显示最大电流为25A 所以、

    LM5176是否可以在28V 电压下实现36A? 发热没有问题吗? 环境温度为63℃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyunkyu:

    由于 LM5176是一款降压/升压控制器、因此电流(和发热)取决于所选的开关、电感器和其他外部电路。

    我将让 WEBENCH 团队回答为什么在工具上该器件的限制为25A。

    此致、

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 如果您能快速告诉我 WEBench 存在电流限制的原因、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyunkyu:

    我希望这封邮件能让您满意。

    请注意、LM5176是相当早之前发布的、我们目前不知道电流限制为25A 的原因。 为了解决这个问题、我们将联系相关产品专家、研究发布时这种限制的背后原因、并探索使其与数据表规格保持一致的可能性。

    但是、随着年终假日季的临近、我们的许多产品专家都会来度假、这可能会导致响应延迟并可能影响我们的周转时间。 在我们处理这一问题的过程中、请你的理解和耐心。

    我们对在下周结束之前获得一些见解持乐观态度、并将确保随时向您通报任何进展。

    感谢您的持续支持和理解。

    此致、
    Sateesh A G