This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:简单降压/升压充电器-无电源路径 FET -无反向模式

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450216/bq25750-simple-buck-boost-charger---no-power-path-fet---no-reverse-mode

器件型号:BQ25750
Thread 中讨论的其他器件: BQ25756

工具与软件:

我不确定在此电路中应在何处连接 SYS 端子。  我认为它应该直接连接到电池、

但一些指导将是非常受欢迎的。

此致、

Marc Isherwood

e2e.ti.com/.../5633.Charger.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marc、

    澄清一下、您是在移除 BATFET 的情况下使用 BQ25750、还是使用 BQ25756?

    如果也未安装 ACFET、您需要将 SYS 引脚连接到 VAC 引脚。 如果已安装 ACFET、您需要将 SYS 引脚连接到 RAC 检测电阻的 ACN 侧。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan

    感谢您的及时回复。  我当时在使用 BQ25750、并移除了交流和 BAT FET、但您的建议... 2576似乎是更好的选择且启动成本更低。

    再次感谢。

    此致、

    Marc