This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:当 Vin 为高电平时关于集成升压及其旁路功能

Guru**** 2782565 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450553/tps65132-about-the-integrated-boost-and-its-bypass-function-when-vin-is-high

器件型号:TPS65132

工具与软件:

嗨、团队:

我正在查看 TPS65132的数据表。

IC 的功能显示、反相侧将通过提升输入信号并将其反相来实现。

当 Vout 大于负输出时、IC 将如何运行。 例如、Vin=5V 且 Vout+= 4.5V 且 Vout-=-4.5V。

正极侧似乎会调节至4.5V、因为输出中有和 LDO、但我在负极侧有问题。

谢谢!

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    负侧由负电荷泵产生、驱动 FET 也将具有压降电压(例如 LDO)以维持编程的-4.5V。

    BR

    Patrick