This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:未使用的 OVP 端接

Guru**** 2924820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449162/tps1663-unused-ovp-termination

器件型号:TPS1663

工具与软件:

嗨、团队:

您能告诉我如何端接未使用的 OVP 引脚吗?
如何配置 R1、R2和 R3?
R1=IN、R2=悬空、R3=GND 是否正常?

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    IN 和引脚。

    UVLO 通过1M 欧姆(R1)电阻连接到 IN。

    OVP 分流到 GND (R3=Ω)

    R2移除。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit-San:

    就连接至 UVLO 中的上拉电阻而言、在1M Ω 时、比较器输入阻抗会变得过高、并将噪声的影响作为关注点。 我想保持在大约10k Ω。有 什么问题吗?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    你可以这么做。 确保 UVLO 引脚电压大于阈值。

    谢谢

    Amrit