This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65262-2:降压输出骤降

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65262-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446518/tps65262-2-seen-dip-in-buck-output

器件型号:TPS65262-2

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我们在设计中使用了这个 PMIC IC。 我们看到我们从 Buck2获取的3.3V 骤降。  

输入稳定、电流消耗仅在100mA 附近。 但是、电路板上电后、3.3V 会降至1.8V 左右、持续大约14ms 至15ms。  

选择 FCC 模式。 引导后、此下降以不规则的时间间隔更频繁地发生。  

您能给我什么建议以消除该问题吗?  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的、先生、

    感谢您的咨询。 请让我检查一下,并在这几天给你回复。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucia

    感谢您的答复。  

    我想在这里再补充2个问题。  

    1.我们进一步检查了这个问题。 我们使用电流探头探测电流。 并得到下面附加的波形。  

    但当我们设置电阻负载以将100mA 漏极至700mA 时。 在本例中、直线上的电流是适当的。  

    2.同时消耗超过700mA。 图像就像这样。 电压差。

     

    您能检查一下吗、告诉我可以在哪里进一步检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您提供更多信息。 是的、我会检查并回复给您。 感谢您的耐心等待!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您可以先分享一下您的示意图吗? 当输出电压骤降时、您还能分享 LX2和电感器电流的波形吗?

    1.上面的电流波形代表什么? 是负载电流吗? 但为什么它显示像一个奇怪的罪恶波?

    2.对于最后一个波形、通道1和通道2代表什么? 它们是负载电流和输出电压吗?

    3.通常情况下、当我们看到电压骤降时、您可以从以下角度进行调试:(1)过流情况、如果您断开负载、请仔细检查、以及使用电子负载或电阻负载、您会看到问题吗? (2)在过热条件下、可以测量器件的外壳温度。 但是、看起来您只看到 Buck2的 Vout 下降、对吧? Buck1和 Buck3均运行正常。 因此、可能未触发 OT;(3)检查器件的环路稳定性并检查其是否稳定。 您可以测量 LX2波形、以查看是否存在不稳定的脉冲。 如果环路补偿设计不良、也可能会出现 Vout 压降。  请检查这些与环路性能相关的补偿组件的任何开路/故障/焊接缺陷。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:  

    感谢您的答复。  

    这是我们的原理图。 在此、我们会看到3.3V 的骤降(降压2输出)。 我们发现、在为 PMIC 提供5V 输入时情况骤降。  

    7V 电压、那么我们就可以简化系统设计。  

    详细信息、

    PMIC 的5V 输入:降压转换器2 (3.3V)通常会出现上述骤降。 所有其他电压均稳定。

    PMIC 的7V 输入:所有电压均稳定。 无 DIP 问题。  

    您能建议我在原理图中需要注意什么吗?  

    期待快速响应。 感谢您的理解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的反馈。 请给我一些时间回顾一下原理图、我将在本周结束前向您提供反馈。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您的输入电压电源是否存在电压变化? 根据您的描述、5V 接近于 TPS65262-2的最小 Vin、即4.5V。 我担心如果可能存在长导线、实际输入电压可能不是5V、这可能会导致器件暂时关闭。 您可以测量 VIN 波形以再次确认。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚