工具与软件:
大家好、团队成员:
我们在设计中使用了这个 PMIC IC。 我们看到我们从 Buck2获取的3.3V 骤降。
输入稳定、电流消耗仅在100mA 附近。 但是、电路板上电后、3.3V 会降至1.8V 左右、持续大约14ms 至15ms。

选择 FCC 模式。 引导后、此下降以不规则的时间间隔更频繁地发生。
您能给我什么建议以消除该问题吗?
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们在设计中使用了这个 PMIC IC。 我们看到我们从 Buck2获取的3.3V 骤降。
输入稳定、电流消耗仅在100mA 附近。 但是、电路板上电后、3.3V 会降至1.8V 左右、持续大约14ms 至15ms。

选择 FCC 模式。 引导后、此下降以不规则的时间间隔更频繁地发生。
您能给我什么建议以消除该问题吗?
提前感谢。
尊敬的先生:
您可以先分享一下您的示意图吗? 当输出电压骤降时、您还能分享 LX2和电感器电流的波形吗?
1.上面的电流波形代表什么? 是负载电流吗? 但为什么它显示像一个奇怪的罪恶波?
2.对于最后一个波形、通道1和通道2代表什么? 它们是负载电流和输出电压吗?
3.通常情况下、当我们看到电压骤降时、您可以从以下角度进行调试:(1)过流情况、如果您断开负载、请仔细检查、以及使用电子负载或电阻负载、您会看到问题吗? (2)在过热条件下、可以测量器件的外壳温度。 但是、看起来您只看到 Buck2的 Vout 下降、对吧? Buck1和 Buck3均运行正常。 因此、可能未触发 OT;(3)检查器件的环路稳定性并检查其是否稳定。 您可以测量 LX2波形、以查看是否存在不稳定的脉冲。 如果环路补偿设计不良、也可能会出现 Vout 压降。 请检查这些与环路性能相关的补偿组件的任何开路/故障/焊接缺陷。
谢谢!
BRS
卢西亚
尊敬的 Lucia:
感谢您的答复。

这是我们的原理图。 在此、我们会看到3.3V 的骤降(降压2输出)。 我们发现、在为 PMIC 提供5V 输入时情况骤降。
7V 电压、那么我们就可以简化系统设计。

详细信息、
PMIC 的5V 输入:降压转换器2 (3.3V)通常会出现上述骤降。 所有其他电压均稳定。
PMIC 的7V 输入:所有电压均稳定。 无 DIP 问题。
您能建议我在原理图中需要注意什么吗?
期待快速响应。 感谢您的理解。